This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2531 USB Dongle的通讯距离

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530

我就问个简单的问题,TI的CC2531 USB Dongle的通讯距离有多远?我参考TI的CC2531 USB Dongle画了一块CC2530的双层板,发现效果很差,空旷不到20m的距离,想用模块,但是模块体积都大了些,只能自己设计。

  • TI的板子也就3-40m吧,dongle设计用的是小尺寸的PCB天线,性能是比不上那个大的Invert-F PCB天线的。影响距离的因素很多。测试方法,环境都有影响。 

    另外,参考设计是4层板,你用双层,有没有调过呢?

  • 如果是TI也只有三四十米的话,那更多的是天线的问题了。淘宝上同样的天线有的卖家说能达到200多米,不知真假,我就折磨着我怎么也到达到50多米吧。因为是参考TI的dongle设计,所以没有射频电路改动,调试的时候是越调效果越不好。另外我发现0dB的输出功率怎么和3dB的没有区别?

  • 淘宝那个贴出来看看,200米,加了PA吧。 自己做的板子天线肯定是要调一下的。电路没改,但是PCB层叠结构变了。这个对性能影响也是很大的。

    可以参考下附件。

    双层板的设计,射频部分可以参考如下的设计。

    http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swrr133&fileType=zip

  • 同样的天线,很多店铺都说能做到200m左右,实际效果不知,各店铺的CC2530模块网址如下:

    1、声称190米的https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.73Z0JB&id=43815139947&ns=1&abbucket=1#detail

    2、声称250米的https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.140.Qfs9eM&id=520850867141&ns=1&abbucket=1#detail

    3、声称250米的https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.200.Qfs9eM&id=536534170165&ns=1&abbucket=1#detail

    4、太多了,就不再一一列举了.....

  • 其实我们有很多的需求都是都要求小体积的,那个Invert-F PCB的天线真的太占空间了,甚至那个Dongle天线我们都嫌弃大了点,但是距离又要远,就目前淘宝上来看天线做到最小,同时距离也能达到150m的只有这家成都的公司:

    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.33.Qfs9eM&id=526307727607&ns=1&abbucket=1#detail

    但是很明显,他们不会提供参考设计,我就想TI要是能提供一个像他们那样小的PCB天线方案就好了。

  • 也是用你们TI的Dongle天线,深圳好几家公司都说能做到250m,其中一家网址如下:

    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.200.Qfs9eM&id=536534170165&ns=1&abbucket=1#detail

  • 它用的天线只是样子像,不是完全抄TI的。肯定自己有调过,而且丢包是5%。 反正不贵,你可以买两个实测一下。如果确实可以,就copy一下那个天线设计。