This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【求助】Zigbee芯片与手机实现通信的推荐方案有哪些?

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC3200

大家好,RT,想知道Zigbee芯片与手机实现通信的推荐方案有哪些?

小弟认为总体分两种方案:Zigbee——互联网,Zigbee——移动网络。

自己在网上看了几种方案,但是没有找到对各种方案总结性的文章,不知道各种方案的优劣,也不知道哪些是主流方案,哪些已经过时。

请有经验的前辈指教,谢谢!欢迎推荐扫盲网址或书籍。

  • Zigbee一般是用在物联网组网的时候。和手机通讯,主要的目的是远程操控。那么就分两种情况,在一个局域网的范围内,这个一般是通过无线连接的。不在一个局域网范围内的话,是通过服务器远程操控的,所以通过移动网络通讯。

  • 多谢指教,可能是我没描述清楚。我想通过手机远程发信息给Zigbee芯片,再由Zigbee芯片实现某动作。

    后一步我可以通过Z-stack协议栈控制GPIO实现,我现在关注的是前一步。人给手机的指令通过某云服务最终可以转换为wifi信号,我现在关注从wifi到Zigbee芯片的问题。

    在网上看到有用以太网芯片的(w5500),想知道还有没有更易开发的方法,有模块更好(因为想把主要精力放在Zigbee通信部分)。

    另一方面,有没有移动网络到Zigbee的协议转换解决方案?

    不知道自己的思路对不对。望不吝赐教,谢谢!

  • 或者您也可以使用CC3200+Zigbee的方式。

    将cc3200的WiFi模块与ZigBee协调器作为主机,WiFi工作在tcp服务器模式,负责接收手机发送出去的数据,通过串口与ZigBee协调器通信,并且把数据包发给ZigBee。

  • 打扰  请问怎么实现ZigBee终端定时的向协调器发送数据(比如半个小时或者一个小时)因为采集温度信号,短时间没有什么变化,求助!谢谢

  • 打扰  请问怎么实现ZigBee终端定时的向协调器发送数据(比如半个小时或者一个小时)因为采集温度信号,短时间没有什么变化,求助!谢谢