This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

zigbee 防止互相干扰,有什么好办法?

zigbee协调器建立无线网络时,可以能量扫描,确定哪个信道没有被使用,然后选择干扰小的使用对吗?可是,协调器建立信道之前,是用哪个信道跟路由和节点通信的呢?

还有,我朋友把每种zigbee设备的固件编译成了20个,每套设备烧写相同编号的固件,这样每套设备之间就不会有干扰,请问这样的固件是编译时选的信道不同吗?

  • 1、“协调器建立信道之前,是用哪个信道跟路由和节点通信的呢?” 没看明白,网络还没建立,怎么通信?

    2、这里的固件指的是什么,firmware?panid?

  • 1.第一个问题,我看zigbee协议,协调器可以设定路由和节点的地址等,协调器的信道是自己选择的还是编程时程序员选择的呢?

    2.固件是指烧写到芯片里的hex文件,

    不好意思啊,我做硬件的,略懂软件,但对软件很好奇,有些描述不准确还请多担待,

  • 协调器的信道是可以在程序中进行选择的

    f8wConfig.cfg       该文件定义了11-26共16个信道。 可以任选其中一个作为自己的默认信道;也可以 定义多个默认信道,协调器将在其中选择一个最好的,干扰最小的信道建立自己网路;