Other Parts Discussed in Thread: CC2530
CC2530 的 T1 定时器 (16 位) 我们需要配置三个寄存器 T1CTL,T1STAT,IRCON 。IO 口配置请留意第一节教程内容。各寄存器功能如下表所示: (详细
参考 CC2530 datasheet.pdf)
通过定时器 T1 查询方式控制 LED1 以 1S 的周期闪烁。具体配置如下:
LED1 简化初始化:
P1DIR |= 0x01; //P1_0 定义为输出
定时器 1 初始化:
T1CTL = 0x0d; //128 分频,自动重装 0X0000-0XFFFF
T1STAT = 0x21; //通道 0, 中断有效
/**************************************
程序描述:通过定时器 1 T1 查询方式控制
1 LED1 周期性闪烁
**************************************/
#include <ioCC2530.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
// 定义控制 LED 灯的端口
#define LED1 P1_0 // 定义 LED1 为 为 P10 口控制
// 函数声明
void Delayms(uint xms); // 延时函数
void InitLed(void); // 初始化 P1 口
void InitT1(); // 初始化定时器 T1
/****************************
// 延时函数
*****************************/
void Delayms(uint xms) //i=xms 即延时 i 毫秒
{
uint I,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=587;j>0;j--);
}
/****************************
// 初始化程序
*****************************/
void InitLed(void)
{
P1DIR |= 0x01; //P1_0 定义为输出
LED1 = 1; //LED1 灯初 始化熄灭
}
// 定时器初始化
void InitT1() // 系统不配置工作时钟时 使用内部 RC 振荡器 ,即
16MHz
{
T1CTL = 0x0d; //128 分频,自动重装 0X0000-0XFFFF
}
/***************************
主函数
***************************/
void main(void)
{
uchar count;
InitLed(); // 调用初始化函数
InitT1();
while(1)
{
if(IRCON>0) // 查询方式
{ IRCON=0;
if(++count==1) //约 约 1s 周期性闪烁
{
count=0;
LED1 = !LED1; //LED1 闪烁
}
}
}
}
重点:系统在不配置工作频率时默认为 2 分频,即 32M/2=16M,所以定时
器每次溢出时 T=1/(16M/128)*65536≈0.5s, 所以总时间 Ta=T*count=0.5*1=0.5S
切换 1 次状态。所以看起来是 1S 闪烁 1 次。