Other Parts Discussed in Thread: CC2530
CC2530 的 T3 定时器主要是配置三个寄存T3CTL,T3CCTL0,T3CC0,T3CCTL1,T3CC1。具体功能查看手册
另外T3 定时器 是8 位的,中断方式。寄存器配置如下:
T3CTL |= 0x08 ; // 开溢出中断
T3IE = 1; // 开总中断和 3 T3 中断
T3CTL |=0XE0; 8 //128 分频 ,128/16000000*N=0.5S,N=65200
T3CTL &= ~0X03; // 自动重装 00 - >0xff 65200/256=254( 次) )
T3CTL |=0X10; // 启动
EA = 1; // 开总中断
/**************************************
程序描述:利用定时器 3 T3 中断方式控制
1 LED1 状态周期性改变
*********************************** ** ***/
…
…
// 定时器初始化
void InitT3()
{
T3CTL |= 0x08 ; // 开溢出中断
T3IE = 1; // 开总中断和 3 T3 中断
T3CTL|=0XE0; 8 //128 分
频 ,128/16000000*N=0.5S,N=65200
T3CTL &= ~0X03; // 自动重装 00 - >0xff
65200/256=254( 次) )
T3CTL |=0X10; // 启动
EA = 1; // 开总中断
} }
/***************************
// 主函数
***************************/
void main(void)
{ {
InitLed(); // 调用初始化函数
InitT3();
while(1){ } }
} }
/************************************
中断函数
************************************/
#pragma vector = T3_VECTOR // 定时器 T3
__interrupt void T3_ISR(void)
{
IRCON = 0x00; // 清中断标志 , 也可由硬件自动完成
if(++count>254) 4 //254 次中断后 D LED 取反,闪烁一轮(约为 0.5 秒时间)
{
count = 0; // 计数清零
LED1=~LED1;
}
}