This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

庆祝TI zigbee 3.0协议上线,zigbee教父优化版Z-stack 3.0.0第一版发布

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

基于z-stack 3.0.0版,增加了一个AF_DataRequestConfirm函数,可以在函数参数中带上一个pfnAfCnfCB的回调函数和一个void*型的af data confirm指针。 同时在结构体afDataConfirm_t中增加了对应的pfnAfCnfCB函数指针和void*参数的回调指针,用户可以在消息AF_DATA_CONFIRM_CMD,对发向不同目的地址的AF消息做分别维护,提高网络的可靠性。

  • Aries,

    非常感谢你的分享,我建议不要直接发布链接,我们建议客户能够通过TI官网直接下载协议栈。

    如果有开发者对你增加的功能有需求的,可以联系你。

    另外我觉得做最好能够把改动的相关代码上传,这样会比较直接,谢谢!

  • 目前大家可以在官网 http://www.ti.com/tool/z-stack 下载 3.0版本

  • 远在一线的ZigBee开发者向奋战在协议栈一线的L老师发来贺电,庆祝3.0版本的优化版本的发布。在这辞旧迎新,金鸡报晓,即将春暖花开的季节,对L老师致以诚挚的问候。希望您再接再厉,推动共和国的无线事业走向一个新的台阶。

  • 你好,请问一下如果我要下载历史版本应该在TI官网的哪里下载?我只找到了3.0版本的下载网页,谢谢!

  • 你可以加入QQ群:204434620  

    群共享里有各个版本的ZSTACK,以及其他软件和各种资料:

x 出现错误。请重试或与管理员联系。