This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ZHA组网问题,“局域网锁”的设想求大神帮忙想办法

Coordinator 和 Enddevice

都设置了xHOLD_AUTO_START ,即开机自启

但是有个问题,Enddevice组网后,它再断电上电后有时候会跑到别人的网络里(另一台Coordinator的网络里,两台Coordinator会打架抢设备 )

我想设置一个机制:

1. 首先ZHA设备需要能够判断自己是不是FactoryNew,还有:这个方法怎么判断(类似于zll_IsFactoryNew函数的功能)?

2. 组过网的Enddevice上电后,先判断自己不是FactoryNew,就停止自启网络ZDOInitDevice(0),并且还要恢复断电之前的那个网络(NV_RESTORE已开启),

(恢复保存的网络是不是用ZDApp_StartJoiningCycle() ?), 这样就不会被其他Coordinator搞走

3. 但是这样会导致现有Coordinator坏掉或者离线后,Enddevice彻底没法与新的Coordinator组网,所以我设想的:Enddevice每隔一段时间接收Coordinator广播的消息,收不到会计数,超过一定时间后,Enddevice认定自己计数器超时,重置自己。

我这些想法都是以前基于ZLL协议实现过:类似于一个“局域网络锁”的功能,现在在ZHA网络上开发,加这个功能,还有些不太懂,求大神们指导

送张壁纸给你们