应用 ZLL协议 , 在 遥控器和 灯具 程序 里面 分别设置了 默认的 信道 11 ( DDEFAULT_CHANLIST=0x00000800 // 11 - 0x0B) 但是 遥控器 加完 灯具后
通过 抓包软件 发现 实际 应用中 遥控器 和 灯具 的信道 都是 25 。 这个 怎么 理解啊 。这个是 正常现象吗? 如果 有问题 怎么 才能 固定信道啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应用 ZLL协议 , 在 遥控器和 灯具 程序 里面 分别设置了 默认的 信道 11 ( DDEFAULT_CHANLIST=0x00000800 // 11 - 0x0B) 但是 遥控器 加完 灯具后
通过 抓包软件 发现 实际 应用中 遥控器 和 灯具 的信道 都是 25 。 这个 怎么 理解啊 。这个是 正常现象吗? 如果 有问题 怎么 才能 固定信道啊?
好的 先 谢谢gaoyang9992006 您的回答了。
还有几个问题 ,1, 在ZLL协议中 , 使用 哪个信道, 是不是 由 遥控器 程序中这个参数(DDEFAULT_CHANLIST=0x00000800 )
和当时 周围 环境 决定的啊?
2, 有没有 这种可能 : 遥控器 先加入一个灯后 使用默认的 11信道 (只在 DDEFAULT_CHANLIST=0x00000800 时 ),
过一天 后 遥控器 再加入 另外 一个灯, 但 这时 11 信道 受干扰很 强, 那遥控器 会不会 使用 20或其它信道 呢?
3,如果 遥控器 依然使用 11信道 加灯 , 是不是可以理解 遥控器 加的 第一个灯使用 哪个信道,以后所有的灯 都会 使用 这个信道啊?
还望 zigbee 技术牛人 给予 指点, 小弟先谢了。
ZLL工程在IAR工程的options中,c++一项应该有对DDEFAULT_CHANLIST进行重定义