This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HA1.2.2 和zstack 3.0的 home automation做ZHA开发有什么区别吗

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

HA1.2.2是否也是 实现了互联互通的?这一点和zstack 3.0一样对吗?  


我如果做zha开发,推荐哪个基于哪个?


谢谢

  • 看你应用需要吧,互通互联还是更推荐zstack 3.0

    可以参考下这边: http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/p/122566/340690.aspx#340690

  • 我home automation 1.2.2 在2538上跑通了,zstack 3.0 在我愣是跑不通sample的例子,我自己的问题还在调试。

    可否请告知1.2.2是有啥不能互联互通的问题?还是别的?

    谢谢

  • 你好,

    HA 1.2.2也是实现了互联互通了,按照ZigBee标准里面对HA协议的规定。 

    现在ZigBee联盟定义新的3.0协议,它并不是一个新的协议栈,联盟承诺原先基于HA开发的产品能够和3.0产品进行兼容。

    3..0主要是把ZHA,ZLL,ZBA等几个profile合并到了一起,然后加了一些新的feature。

    关于3.0协议和之前的HA协议具体有什么区别参考下面的连接

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/What%27s_New_in_ZigBee_3.0 

    注意:前面提到的兼容,都是基于按照ZigBee定义的标准开发的产品,包括应用层的标准。

    如果你们之前使用HA协议栈,也是按照ZigBee HA标准要求开发的,那么现在可以使用Z-Stack 3.0进行开发了,毕竟是新的标准,否则就没有意义了。