This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教 6LoWPAN mesh 网络技术问题

Expert 1480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2630

新项目需要一个支持服务器,手机控制的mesh多点物联网,刚刚接触物联网  向各位请教 6LoWPAN一些 技术问题。

1. CC2538 cc2630 ,6LoWPAN 网络是否成熟 可以稳定可靠支持商业应用吗,官方提供完整协议栈,方案?

2. 一个 6LoWPAN 网络 可以稳定可靠支持 100 个以上节点通信吗?(传感器采样,控制为主,信息量不大)。

3. 外部网络服务器可以直接看见 6LoWPAN 网络内每个节点网址,服务器和节点通信时,边界路由做数据转发相当于是透明? 还是服务器只能看见边界路由一个网址。

4.  TI 6LoWPAN  支持完整的 mesh 拓扑管理吗? 比如设备添加,删除,实时在线,掉线状态检测等。 用户只需要做用户数据接收,发送和处理等应用管理。 

  • 1,目前6LoWPAN的协议栈是Contiki 6LoWPAN是一个开源的协议栈,来自一个开源组织。有客户使用该协议栈量产产品的。

    详细可以参考如下,http://processors.wiki.ti.com/index.php/Contiki-6LOWPAN

    2, 可以的

    3,现在ipv6没有普及,所以从外部看到的每个设备,是NAT64转换过的,边界路由的ipv4地址+端口号

    4,支持,这些功能需要用户自己实现。

  • 感谢回复

  • 请问 6LoWPAN 组建的mesh 网络中支持类似zigbee设备信息转发吗?

    有两个个设备A,B。 A在边界路由器网络覆盖范围内, B不在边界路由器覆盖范围但是可以和A连接。是否支持从边界路由到B的通信?通过A 自动转发数据,自动维护路由信息。