Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530
请问 cc2538 / cc2530 工作在ZNP 模式时,需要外接一个MCU通过uart 控制实现。 官方有 外接MCU 的参考代码吗? 哪里可以下载?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的wiki页面
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2530ZDK-ZNP-MINI
是包含了相关的示例教程的,您可以在链接的底部进行下载
您也可以参考相关文档 http://www.ti.com/lit/an/swra444/swra444.pdf
希望对您有所帮助!
谢谢 回复, 已经找到相关资料。但是有些小疑问。
我打算用一个路由器(linux)做主机 通过串口接 CC2538 做网关,但是CC2538EM板接口是 USB 接口,而且相关文档也提到烧录CC2538 USB 固件cc2538-znp-120-usb-tclk.hex,是否该固件内部自己做了一个 USB转串口的协议,硬件上linux主机通过USB 连接CC2538EM 。 linux 还需要安装对应的USB转串口驱动程序吗?
如果我需要硬件上通过UART 串口连接 CC2538, 是否直接烧录cc2538-znp-120-uart-tclk.hex 仍然可以使用?