This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

不同协调器,同一个终端,在固件版本相同的情况下,出现了不一样的现象:在协调器断电后,一次是终端出现是持续27ma的现象,另一次是终端正常27ma搜网一段时候进入低功耗休眠后再唤醒继续搜网。

测试环境:

    两个硬件样式相同的带PA的协调器模块,一个终端模块(4节5号电池转为3.3V进行供电)。

测试内容:

    将协调器进行断电,确认终端模块能否低功耗工作。

正确逻辑:

    协调器断电后,终端模块应该是进行30s自动搜网,如果不能入网即进入休眠状态,3分钟后再启动30s重新搜网,再休眠,如此反复。

目前异常现象:

    两个协调器A、B烧录同样的固件版本,用同一个终端C进行测试。

    终端C恢复出厂设置,协调器A开放网络将终端C加入后,断电协调器A,终端C现场正确。

    终端C恢复出厂设置,协调器B开放网络将终端C加入后,断电协调器B,终端C始终保持在27ma的电流。

猜测:

    协调器A和协调器B因为硬件上的区别,如天线的信号质量问题,会影响到终端的工作逻辑?是否在终端入网时,会记录类似与网关的信号强度值?并且会影响到断网后的逻辑决策?