Hi,
我用的 znp_host_framework on linux 并且我想绑定 onoff cluster.但是我在使用 zdoBindReq 命令从协调器发送到终端的时候遇到了问题:.
首先,我协调器的ieee是 0x00124B00072564F6, and 终端的 shortaddr 是 0x82DA, ieee i是 0x00137A000002CB96.
我从论坛里看到了这么一句话 "the bind is unidirection, if you want to send message from A node to B node after ZDP_BindReq, you should put A as source and B as destination.".实际中,我想要终端上报给协调器. 所以,我使参数中的SrcAddress为中断的ieee. 代码如下:
BindReqFormat_t bind_req;
bind_req.DstAddr = 0x82DA;
bind_req.SrcAddress[0] = 0x00;
bind_req.SrcAddress[1] = 0x13;
bind_req.SrcAddress[2] = 0x7a;
bind_req.SrcAddress[3] = 0x00;
bind_req.SrcAddress[4] = 0x00;
bind_req.SrcAddress[5] = 0x02;
bind_req.SrcAddress[6] = 0xcb;
bind_req.SrcAddress[7] = 0x96;
bind_req.SrcEndpoint = 1;
bind_req.ClusterID = 0x0006;
bind_req.DstAddrMode = afAddr16Bit;
bind_req.DstAddress[0] = 0x00;
bind_req.DstAddress[1] = 0x12;
bind_req.DstAddress[2] = 0x4b;
bind_req.DstAddress[3] = 0x00;
bind_req.DstAddress[4] = 0x07;
bind_req.DstAddress[5] = 0x25;
bind_req.DstAddress[6] = 0x64;
bind_req.DstAddress[7] = 0xf6;
bind_req.DstEndpoint = 1
zdoBindReq(&bind_req);
我发送了,但是得到的bind response失败了,错误码为 0x84
请问我的设置有问题吗