This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EZMode的使用



HA

1、EZMode在设备加网、绑定的作用?如何去理解这种方式

2、设备加网:比如采用按键的方式入网:

(1)zcl_InvokeEZMode还是直接调用:

(2)(void)Zstackapi_DevStartReq(zswEntity, &startReq)?

3、采用方式2:入网后的IDENTIFY需要主动开启?

  • 1, EZ-Mode可以理解为让一个出厂的设备在第一次使用时,需要完成加网,应用绑定的一系列过程的集合,可以理解为几个状态机之间的切换。具体可以参考HA Specification的文档中对EZ-Mode的介绍。

    2,如果是EZ-Mode下的话,应该是第一种方式。

    3, 对的需要主动开启,但是不建议自己去实现EZ-Mode整个过程,没必要。