This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI大神们
你好!
ZIGBEE3.0 节点重新上电rejoin到网关失败,节点开始时已加入到网关中,节点重新上电后,调用bdb_ZedAttemptRecoverNwk()函数节点也没有发beacon request入网请求,请问节点上电后rejoin网关如何处理?
注:节点编译:NWK_AUTO_POLL,NV_INIT,NV_RESTORE ,POWER_SAVING
VV
你好!
1、我使用GenericApp例程。
其他例程(SampleSwitch、SampleLight等等)用不了,其他例程在什么也不修改情况也不会发beacon request,没法入网。所以我用GenericApp例程自己来处理beacon request。
2、不是每次都出现这个问题,测试10次有2次这样情况出现。
我测试步骤是:
1、节点初始化后第一次入网成功
2、节点重新上电rejoin,如果rejoin成功,那么我就退网,重复这个步骤直到节点rejoin失败
按照道理说,节点第一次入网成功后,就算网关没有open Network,节点添加NV保存网关信息,所以再次入网成功才对。
虽然出现的概率低,但是也是问题,以前ZHA1.2没有出现这样问题。
谢谢!
VV
你好!
附件是我的抓包数据,请查看!
查看抓包数据的Key
Zigbee Netwrok Key:
01:03:05:07:09:0B:0D:0F:00:02:04:06:08:0A:0C:0D
Application or Trust Center Link Key:
5A:69:67:42:65:65:41:6C:6C:69:61:6E:63:65:30:39
谢谢!
hi,W!遇到类似的问题,zed和zc完成组网后,断开zc电源,zed触发动作后,发现已成为孤儿节点,开始寻找父节点,调用了Zstackapi_bdbZedAttemptRecoverNwkReq(),但是有时候会没有发出入网请求,我这边设计的是触发请求动作后,发三次请求,正常每次触发都是看到三次beacon request,但是当出现问题时候,就发出一次beacon request后就不再发送beacon request ! 接着zed就出现各种问题。
在论坛上看到一个类似问题,说是 当调用Zstackapi_bdbZedAttemptRecoverNwkReq()后,zed会发出一个beacon request,应用层会收到 BDB_COMMISSIONING_PARENT_LOST的消息,但是如果应用层没有处理这个消息的话,device就会出现堵塞,导致其他问题发生,请问是不是这样?
最新的Z-Stack 3.0.2裡面收到BDB_COMMISSIONING_PARENT_LOST會觸發SAMPLEAPP_END_DEVICE_REJOIN_EVT在10秒後去做rejoin,如果沒有rejoin成功,BDB_COMMISSIONING_PARENT_LOST會繼續被觸發一直輪迴下去
大概率复现?
void ZDO_StartDevice( byte logicalType, devStartModes_t startMode, byte beaconOrder, byte superframeOrder ) { //可以在该位置看下该函数的参数 与 返回值情况 ret = NLME_NetworkDiscoveryRequest( runtimeChannel, zgDefaultStartingScanDuration ); }
是的,不用原始的来测试,只要将rejoin轮回那部分改为原始的10s间隔发送一次就没有问题。将其改为手动触发后发三次beacon再停止,然后在等下次触发,再发三次,就会出现问题,一般出现短时间不会出现,长时间才会复现(半小时或者一小时以后),我怀疑是不是长时间没有触发请求后,某一次触发导致应用层没有收到父节点丢失的消息,导致循环也死掉了,出现各种奇形怪状的问题