问题描述:2个2538,一个2538运行ZNP,做协调器用,另外一个2538做router用。router的镜像是router+ota+with bootloader。router每次加入网络后,每隔1秒,发送一个报文到协调器,连续3次后,调用SystemReset复位。router复位后,会自动重新加入网络,但是发送的数据协调器收不到。做了如下测试:
1 router掉电启动,协调器可以收到3次router发出的数据,并把数据通过串口转发给pc。
2 router按键复位,协调器可以收到3次router发出的数据,并把数据通过串口转发给pc。
3 router调用SystemReset复位,协调器收到数据并给出了aps ack,但是没把数据转发到pc。
这个现象感觉比较奇怪,不清楚SystemReset复位和掉电复位,按键复位有什么区别?TI工作人员能否提供一点思路。