为了丰富广大小伙伴的社区生活,减少对白名单这种不必要的技术开销而浪费时间在敲键盘上面,特意将ZigBee白名单的解决方案已库文件或者源码的形式进行出售(其实好久之前的事情了)。如有意愿可以添加QQ:326575140进行咨询,如果你正在浏览的是Internet of Things的网站,请猛戳屏幕右侧的QQ交谈与我联系
1白名单是什么?
ZigBee白名单是基于TI的ZStack深度开发后的一种入网保障机制,他可以根据申请入网设备的MAC地址来识别并判断该节点是否为合法节点,从而做出允许或拒绝入网的动作。
2 白名单能实现哪些功能?
-
只允许指定MAC地址的节点(Router/EndDevice)加入网络。
-
实现指定的节点加入指定的路由,网络拓扑更加清晰化
3 ZigBee白名单适合的场景?
智能家居:批量部署的场合,如果两个住户相隔很近,可以使用白名单做到最准确的入网控制功能,用户只需要使用手机扫描由产品MAC地址生成的二维码即可迅速准确加入指定的网关。
工业领域:工业领域中常常涉及到大规模的节点设备的部署,因此网络的划分和管理是有必要的,使用ZigBee白名单可以轻松做到指定节点加入指定路由设备,实现网络的有效管理,使得网络拓扑结构更加清楚。
其他领域:凡是存在多个网络共存的情况,都可以使用ZigBee白名单进行控制。
4 哪些ZigBee协议栈能够使用?
凡是TI的ZStack都可以使用此ZigBee白名单,并且方便操作,简单API使用无门槛。
5 如何使用ZigBee白名单?
使用ZigBee白名单分为3步:
-
添加库文件或源码到工程目录,如下图
-
添加任务到osalInitTasks和tasksArr数组中
-
在协调器和路由器上预编译使能白名单

是不是很方便?
6、白名单都提供哪些API函数接口,如何使用?
-
增加一条白名单数据

2、删除一条白名单数据

3、查找一条白名单数据

4、 删除所有白名单数据
是的,就是这么简单!
7 哪里可以找到测试文件呢?
可以私聊我,我会给你测试的库文件,测试的只能添加3个设备,并且断电后不会保存。
好了,我就是牛头,希望能够给小伙伴的周五添加一些愉快的心情。
【如有违反TI论坛的相关规定,可以将此篇帖子删除,为了生活,多有抱歉,望TI的工作人员海涵。】