Other Parts Discussed in Thread: CC8530
TI工程师们你们好!
我参照CC85XX_CC2590EM的原理图画了自己的原理图,并且根据自己的板子重新布了线。通上电以后,检测到各个电源管脚都有供电(3.26V)。底部的散热pad也确定焊上了,是在焊其他管脚之前就用热风枪吹上去的。我用的电感、磁珠和晶振都是TI推荐的型号。板子初始化RSTN为高电平,CSN为高电平。
我用SET_ADDR()命令来测试,理论上应该得到一个SPI状态。我分别向FLASH区和RAM区的不同地址发送了这个命令,并没有得到有效回应。接收到的都是同一个数值,0x8008,这个数值根据SPI状态的表格是没有意义的。SPI的SCLK、CSN和MOSI都经过示波器看到是有效的。
我还用Purepath Wireless Configurator进行了测试。PPW可以检测到CC Debugger,但是检测不到CC8530的ID,软件上显示为Disconnected。
请问这是出了什么问题呢?