论坛里有个帖子 “TI ZigBee协议栈中终端设备的状态切换详解”, 希望再有一个帖子是关于 协调器启动状态详解。
现在的问题是协调器 ZNP 模式,需要选择一个通道来组建网络,
请问如何选择这个通道呢?
MT 接口中 有两个相关函数但又没说明具体用法不知道是否可以解决这个问题
1. MAC_SCAN_CNF
ScanType, ChannelPage, KeySource 具体到底什么意思 如何使用?
2. ZDO_NWK_DISCOVERY_REQ 具体怎么使用呢?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当协调器创建网络的时候,首先会在定义信道列表上进行扫描。如果定义了16个信道,在扫描结果中选择能量最低的,也就是信道质量最好的来建立网络。而如果协议栈使能了Frequency Agility功能,协调器会在网络的通信失败次数达到一定值的时候,把网络换到其他信道中去。