如何通过MT的API删除协调器关联表中已经不在线的设备
知道协议栈有AssocRemove可以删除关联表,但要自己写串口协议啊,那么znp直接烧写hex,如何实现此功能啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何通过MT的API删除协调器关联表中已经不在线的设备
知道协议栈有AssocRemove可以删除关联表,但要自己写串口协议啊,那么znp直接烧写hex,如何实现此功能啊
在较新版本的协议栈如Z-stack Home 1.2.0及以上版本的协议栈里面加入了child aging功能,如果终端节点长时间不跟父节点通信,父节点会把节点信息删除掉,不需要您再人为删除不在线节点
你指的是uint8 zgChildAgingEnable = TRUE; zgRouterOffAssocCleanup = TRUE.要使能这两处吗???
uint8 zgEndDeviceTimeoutValue = END_DEV_TIMEOUT_VALUE;//这个指的是判断离线时间
uint8 zgEndDeviceConfiguration = END_DEV_CONFIGURATION;//这个是什么意思呢默认是0?要改吗?
还有zgNwkParentInformation表示什么意思呢?