This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2650 的ZIGBEE開發問題

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CCSTUDIO

請問各位,

1. CC2650 Support BLE/ZIGBEE,所以M0應該有ROM檔,可以更新,請問從哪下載?

2. 買” CC2650 Smart RF06 Development Kit” 。
www.ti.com/.../cc2650dk
這個當ZIGBEE end-device,有沒有可以搭配的coordinator 建議使用?

有沒有直接sample code可以download使用的module?
完整的套件,可以直接 end-device和coordinator  直接就可以zigbee互連。


3. CC2650EMK要搭配 ” CC2650 Smart RF06 Development Kit” 使用
CC2650EMK-7ID,CC2650EMK-5XD, CC2650-4XS 這三個的差異是?

  • http://www.ti.com.cn/product/cn/CC2650/toolssoftware

    所有的软件都在这,另外建议用CCStudio最新版开发,然后在CCS里下载这个芯片相关的支持。

  • 1、CC2650支持的协议栈根据芯片中所下载的软件觉得,下载zigbee协议栈就支持zigbee,反之同理,此两种协议栈官网均可免费下载

    2、CC2650 Smart RF06 Development Kit包含两个 SmartRF06 评估板、两个 CC2650 评估模块,正好可以一个做主机一个做从机

    3、差异如下,主要是封装:

    CC2650EMK-7ID 评估模块包含无线 MCU 并显示采用 7x7mm 封装、内部偏置和差分射频输出(型号 7ID)的射频布局版本。

    CC2650EMK-5XD 评估模块包含无线 MCU 并显示采用 5x5 mm 封装、外部偏置和差分射频输出(型号 5XD)的射频布局版本。

    The CC2650-4XS 评估模块包含无线 MCU 并显示采用 4x4mm 封装、外部偏置和单端射频输出(型号 4XS)的射频布局版本。