This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

NLME_GetCoordShortAddr()获得其父节点地址可能是旧的,如何正确获取当前数据的路由路径

参考帖子: www.deyisupport.com/.../118841.aspx

正如上帖子VV的回答,该接口获取的只是节点入网时候的父节点,但是我在使用zstack sensor monitor时候希望能获取当前网络节点的拓扑,请问在zstack 3.0中哪种方式可以获取实时的父节点信息?

O(∩_∩)O谢谢

  • 对End Device来说获取实时的父设备是有意义的,因为end device的通信必须依赖父设备。

    但是对Router设备来说获取父设备意义不大,Router设备只有在入网的时候才会选择父设备,入网以后就不会依赖父设备了,而且每次通信也不一定通过父设备,可能是邻居设备。

    如果需要获取设备的父子关系,使用ieee request