有没有什么方法可以在有路由或终端断开连接的时候上报消息给协调器(所用的zstack2.5.1.a)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有没有什么方法可以在有路由或终端断开连接的时候上报消息给协调器(所用的zstack2.5.1.a)
首先非常感谢你的回答
1、路由设备是否与协调器断开可以通过协调器监控关联表来判断这是对第一句话的理解对嘛?
2、终端设备:父设备会收到子终端节点的poll data,mac会用一个poll ind事件,这个事件是会一直循环发送的吗?
3、当路由设备连接到路由设备没有直接连到协调器,在关联表中也能找到该路由吗?
4、当一个终端设备连接到路由设备时它是向路由设备发送poll data对嘛?
1. 是
2.每次都触发
3.关联表只是包含于local设备 有父子关系的设备
4.休眠终端是轮询父设备;非休眠终端设备,可以应用层做(双向或单向)心跳;
见到国外的网关,基本都app层很通用的zdo或zcl命令来周期性查询网络中的设备,可能是出于兼容性的考虑;
再次感谢你的会带;非常感谢你的回答。看了你的最后一句话,感觉还是要用ZDO或者ZCL来查询网络中的设备比较方便。我自己去试一下,谢谢