1. 目前使用官方的ZStack-CC2530-2.5.1a协议栈的demo实现OTA的块申请升级模式,不过升级的时间达到3到5分钟左右,这个时间正常么?
2. 如果使用页申请的方式升级的话,请问下有谁弄过,官方有没有相关的demo提供一个参考下么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 目前使用官方的ZStack-CC2530-2.5.1a协议栈的demo实现OTA的块申请升级模式,不过升级的时间达到3到5分钟左右,这个时间正常么?
2. 如果使用页申请的方式升级的话,请问下有谁弄过,官方有没有相关的demo提供一个参考下么?
@VV
1. 是使用的2.5.1a的协议栈,镜像大小是120k左右,
2.请问下官方有没有实现页的升级方式的demo,可以提供一份么?
3. 页请求的方式更新的时间差不多么? 这里的每页的大小不是可以自己定义么? 是不是可以把页的大小改大,通信响应时间间隔改小后可以提高更新的效率?
4. 请问下那个通信的响应时间间隔在哪里设置?