This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2530 zstack 协调器 深度睡眠

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC3200

请教一下TI的工程师, 我有个设备 用到了 CC3200 和 CC2530.  作为主机。 (主子机都用到了锂电池)

当主机出厂时,或者连不上WIFI时, CC3200 和 CC2530(协调器) 都需要处于低功耗模式。

当用户按下Reset, 连接到网络后,两个芯片才处于正常的工作状态。

想请教一下,CC2530协调器怎么进入低功耗(或者说直接关机),按下Reset键后开始运行。 

因为协调器设备也使用了锂电池。 所以出厂时,该设备也是处于低功耗状态的。  

该协调器和一个WIFI模块进行了组合,串口通信, 

当用户按下Reset后,协调器设备可以组建网络。

当没有连接WIFI的情况下, WIFI模块和协调器都需要进入低功耗模式。  

等待用户按下Reset, 并加入WIFI网络。