This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

协调器AssociatedDevList有很多空间但其beacon中dev.cap = 0



协议栈是ZHA1.22A 如题,请问什么情况下还能导致dev.cap = 0? permit已经是1

  • 参考论坛类似问题: http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/p/78963/195909.aspx

  • 你好,你发的链接中的问题并没有解决。我碰到的情况与他类似,也是开启SECURE=1后出现的

    1 ZHA1.22A  一C 一个R 五个E,都开启NV_RESTORE 将NWK_MAX_DEVICE_LIST设置成5 只能连5个子节点

    2 五个节点连协调器 ,路由器再上电,移走协调器,5个节点重连到路由器,协调器通过AssocRemove() 清楚子节点信息。

    3 拿回协调器,移走路由,这时候5个节点都不能重连协调器了,抓包发现协调器的beacon 中dev.cap = 0;可是AssociatedDevList肯定已经清空了

    不知道什么原因还能造成beacon 中dev.cap = 0,协调器组beacon帧的程序封装在库中不能调试,请问还有原因会造成beacon 中dev.cap = 0?

  • 有人知道不?

    程序会动态修改pull rate,可以通过什么办法知道当前的pull rate的值吗?