This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

znp-host-framework完美支持OTA和ZCL(zigbee没有支持一样能搞定,TI你还有什么可说的)

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

        由于TI提供的原始znp-host-framework太过于简陋,以至于都不支持OTA操作,但是标准的zigbee linux gateway又过于复杂了,好多人也遇到OTA出的各种问题,也不容易用在实际项目中,而且bug问题一堆,虽说最新的Z-Stack 3.0.1号称修复了ZNP不兼容老的zigbee linux gateway,但是也没有测试,不知道能不能用。

        前段时间把OTA从gateway完美移植到znp-host-framework,但是修改了ZNP固件里面MT部分的代码为代价的,后来发现,ZCL层其实也可以放到znp-host-framework来实现的,这样ZCL就不用占用ZNP上及其有限的内存资源了,数据格式即使发生变化,也不需要修改znp.eww里面相关的代码了,相当于收到空中数据afIncomingData直接转发给host,然后host发出的数据,直接通过MT_AF.c提供的接口直接发出去。

        尤其是对于像CC2530这种弱爆了的MCU,麻辣隔壁,留给用户使用的RAM空间几乎没有了,曾经尝试在上面增加一点点新的功能,都爆出XDATA编译错误,其实所谓ZCL也就是数据收发的一种组织方式,最后都是调用AF_DataRequest发出去的。

        把zcl.c和zcl_ota.c全部移植到znp-host-framework,已经完美工作,只是endpoint注册还得放在AF.c里面做,主要是数据收发之前都要查询一下endpoint是否存在,不存在就不收发。这有点讨厌,本来内存已经很紧张了,还搞个endpoint链表,不耗费内存吗,放到host上来做,不是更好吗,我host有64MB内存,跑arm linux都秒杀,顶的上几千个CC2530的6KB了吧。

        自己分析了zigbee linux gateway的源代码,刚开始还以为AF层的所有操作都给做了,其实gateway并没有做AF层的东西,AF层的afDataRequest和AfIncoming回调函数还是要放在ZNP固件里面实现,包括邻居表之类的,都是必须放在ZNP端实现,那么运行gateway的主机程序,强大的硬件性能(300Mhz处理器+64MB DDR2)根本派不上用场啊,也不能增加邻居表,更不能增加关联表。

  • 1、技术干货帖,学习了,感谢hold li大大的分享,

    2、TI的linux gateway,只想说一句:麻辣隔壁!!!

  • 呵呵,我水平也是一般,只是很多时候不服气而已,最后还是把问题给解决了,我这边开发这么久,没有TI的任何支持,技术问题都是自己解决的,最后我都把解决方法分享出来,希望能帮助更多的人。

  • TI的技术支持是这样的:

    1、首先他要看你片子的用量(这个是关键),一年要是有个100w级别的量,你就是爷,有啥问题,他们会第一时间给解决。这是芯片大厂的尿性,不仅TI这样,像NXP,OV也是这德性,这是我自己的亲身体验。

    2、像我们这种一般般的公司,一年用个几K,十几K(有的前期做研发和测试,需求量可能几百片),他们是根本看不上眼的,你发邮件,也就象征性回答一下问题,而且周期比较长,论坛里发技术贴,无非是无关痛痒的回复一下,对解决问题没什么实际意义,总的来说就是效率很低。

    3、大神对znp-host-framework整体逻辑分析的很到位,虚心学习之。

  • @hold li, 

    关于ZCL的部分在ZNP中是不包含,而且主要跟实际应用相关,放在host上面扩展性会更好。

    关于AF部分,有一些代码处理跟路由相关,如果直接放在host上面,即便使用UART还是SPI,都会都会影响路由的相应速度。除非把整个zigbee协议栈放在host上面。

    • 我也是偶尔的一个机会,发现了znp-host-framework,但是这东西功能过于简陋,没有实现ZCL的所有操作,也没有OTA功能,里面更是还有不少bug,我拿到这个代码以后,实现了没有的功能,但是我想提交一部分代码到TI的git仓库,奈何没有任何权限。
    • 在我们打算做zigbee的开发之前,zigbee linux gateway源代码是没有开放的,要签订协议。另外我们host平台并不是TI的AM335x,TI的AM3xxx平台我们以前做过,这个平台对于很多公司来说,技术上做起来都是有困难的,所以他们很多只好买那种做核心板的厂商,核心板厂商很多都是做AM335x的。由于不开放源代码,我们host没法运行zigbee linux gateway,只好通过代理商渠道那边联系TI,最后他们还是开放了zigbee linux gateway源代码,我们这边也完全移植成功,但是后期运行总会出各种莫名其妙的问题,后来就不得不放弃了。
    • 其实我现在觉得znp-host-framework已经能完全满足工程需要了,zigbee linux gateway太过于复杂,里面各种socket回调收发数据,很是复杂,不建议很多人用在实际工程中,出了bug也不一定能找到在什么地方。不过代码实现的架构还不错,至少我把OTA移植过来没怎么费劲,包括他们里面用的google的protobuf-c实现来传输数据,我也是在这里第一次接触到protobuf,这玩意比那些做互联网开发的用的Json强大多了,性能好太多了。
    • 其实纵观整个zigbee linux gateway框架,里面其实有很多冗余的代码,包括AF层的endpoint链表实现,这个既然是无法完全脱离ZNP实现,那就干脆让它在ZNP上实现好了,但是zigbee linux gateway又实现了一遍,多此一举。
    • zigbee linux gateway里面用了一个SampleDb做数据库,也是TI自己实现的数据库,不依赖于平台,但是我是觉得这个意义不大,数据库有增删改查,但是这个貌似删除只是做个#标记,并没有真正删除,既然zigbee linux gateway对硬件也是有要求的,没有操作系统的平台能不能跑zigbee linux gateway呢,显然是不能的,它里面很多东西都要依赖操作系统实现,那还不如用sqlite3做数据库,功能强大。
    • zigbee linux gateway之所以用到数据库,很多原因是要64位的芯片IEEEAddr和16位的ShortAddr短地址做绑定关系,我们知道IEEE地址是不变的,是整个芯片生命周期都存在的,但是短地址每次入网都是随机生成的,所以需要绑定关系,就要用数据库来保存。

  • 另外,zigbee linux gateway里面很多代码的实现都不错,我们是直接copy过来都能用在别的地方。

    比如znp-host-framework里面用双向链表实现了一个队列,我们也直接拿过来用在了别的地方,呵呵。

  • 感觉我们是在给TI源码改bug,打补丁,已无力吐槽......

  • 新版本的Zigbee linux Gateway 时候出来,是遵循ZigBee_Gateway_standard吗?

  • 是的,支持Zigbee3.0

  • 如果没有什么新的特性,新的zigbee linux gateway意义不是很大,znp-host-framework该有的功能都实现了,比如OTA,比如ZCL,比如网络管理(IEEE和短地址映射,查询)

    不知道新的gateway会有什么新特性

  • @hold li

    和zigbee 3.0相关的新功能需要在linux gateway上实现的,会加上去。同样也可以在znp-host-framework上实现。

  • hi,能否加一下QQ,有问题请教。QQ:535788053

  • 意思是会有新的zigbee linux gateway版本来支持zigbee 3.0.1吗。

    现在那个zigbee linux gateway 1.0.1还是2014年的

  • 应该会有新的gateway适配Z-Stack 3.0协议栈,只是目前还没有出来,不清楚具体上线时间。

  • 大神,看你说znp-host-framework有不少bug,可以共享一下吗?可以帮我们绕过那些坑
  • 目前没有ZCL功能,没有OTA功能,太多功能没有了,是个简陋的实现,而且多线程之间也有问题,虽然只有两个线程

  • 那请问,Zstack  linux gateway   3.0.1 可以下载使用了吗 

  • 目前的版本是1.0.1,可以到 ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD 下载使用

  • 你好,我最近也在学上手这个gateway, 基于MTK的芯片,M-T7628的,请问ZNP-HOST-FRAMEWORK是您修改过的吗,可以给我入门学习学习吗,还是选择TI 就已经好做了呢?可否加微信私聊请教呢,晚辈微信:cenjiu999,感谢!

  • TI 有提供Z-Stack Linux Gateway 參考設計的源碼、你可以參考一下

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AD86J5EtUKXcvz0SahPrBA__pTTHBmu__LATEST