This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

zigbee 路由节点丢失后清除 该节点的残余网络信息

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

本文主要目标为  清除脱离网络的 路由节点(stale device)的 残留在各表中以AssociationDevList为例的残余信息。

如图所示拓扑结构中:

 路由器1脱离网络后,通过协调器按键操作来  清除 协调器及路由器2 的关联表中 与路由器1 相关的条目信息。

 

根据AssociationDevList 条目中的age值来判断 路由节点是否脱离网络,若脱离网络,则先调用AddrMgrEntryGet( ) 获取丢失节点的短地址 和 扩展地址,然后调用NLME_LeaveReq()/AssocRemove()对表中的条目信息进行清除操作。 

 

Z-stack中关联表AssociationDevList  主要存储与该节点有父子关系的相关节点信息,表中信息的 IEEE 地址是唯一的,每个设备加入它的父节点时会在表中添加一个记 录(一个设备掉电重启后 sniffer中显示两个短地址的一个为掉电前短地址另一个为新获取的段地址),但是子节点断电离开网络时不会删除该条记录,如果有多个子节点,频繁更换父节点会造成 AssociatedDevList 表满或溢出,使其它子节点无法加入该父节点,因此需要及时的删除一些已离开的子节点记录。其条目结构体如下:

typedef struct

{

  UINT16 shortAddr;               // 关联设备的短地址

  uint16 addrIdx;                   // 条目索引号 起始为0

  byte nodeRelation;              //与该节点的关系

  byte devStatus;                   // 设备状态

  byte assocCnt;                   //联接次数,相同 IEEE 地址连接时会加 1

  byte age;                            //连续未接收link status 的次数(终端设备始终增加)

  linkInfo_t linkInfo;

} associated_devices_t;

 

nodeRelation 可选值如下:

 // Node Relations

 #define PARENT  0//父节点 一般指协调器

 #define CHILD_RFD  1//简功能节点 一般指终端

 #define CHILD_RFD_RX_IDLE  2//简功能节点(空闭进 RF 接收开启) 一般指终端

 #define CHILD_FFD  3//全功能节点 一般指路由器

 #define CHILD_FFD_RX_IDLE  4//全功能节点(空闭进 RF 接收开启) 一般指路由器

 #define NEIGHBOR  5//邻居设备

 #define OTHER  6//其它设备

 #define NOTUSED  0xFF //没有使用

 

devStatus可选值如下:

 #define DEV_LINK_STATUS   0x01 // 活动联接

 #define DEV_LINK_REPAIR  0x02 //正在修复联接

 #define DEV_SEC_INIT_STATUS 0x04 // 初后的安全

 #define DEV_SEC_AUTH_STATUS 0x08 //验正过的安全

 

/*

* Remove a device from the list. Uses the extended address.

*/

extern byte AssocRemove( byte *extAddr );

能够 移除 关联表 中 所指定扩展地址设备的条目信息;

调用该函数的前提是 获取相关节点的 扩展地址。

/*

 * @fn          AddrMgrEntryGet

 *

 * @brief       Get NWK address and EXT address based on index.

 *

 * @param       entry

 *                ::user    - [in] user ID  //需要输入用户ID

 *                ::index   - [in] index of data   //相应表条目 索引号

 *                ::nwkAddr - [out] NWK address  //读取相应条目 的端地址

 *                ::extAddr - [out] EXT address  //读取相应条目的扩展地址

 *

 * @return      uint8 - success(TRUE:FALSE)  //返回读取是否成功状态值

 */

extern uint8 AddrMgrEntryGet( AddrMgrEntry_t* entry );

能够根据  索引号 读取关联表、绑定表等表中的短地址和扩展地址;

其中用户ID 主要选择对应的表,其参数为:

// user IDs - use with <AddrMgrEntry_t>

#define ADDRMGR_USER_DEFAULT  0x00  //默认用于读取Assoc

#define ADDRMGR_USER_ASSOC    0x01

#define ADDRMGR_USER_SECURITY 0x02  //用于读取安全相关

#define ADDRMGR_USER_BINDING  0x04   //用于读取绑定表

#define ADDRMGR_USER_PRIVATE1 0x08  //未知

相关代码如下所示:

  HalLedSet ( HAL_LED_1, HAL_LED_MODE_TOGGLE );

      uint8 _nodeCounter;

      uint8 _nodeIndex;

      NLME_LeaveReq_t req;

      req.extAddr = removeExtAddr;

      req.removeChildren = FALSE;

      req.rejoin = FALSE;

      req.silent = FALSE;

     

     

      for ( _nodeCounter = 0; _nodeCounter < NWK_MAX_DEVICES; _nodeCounter++ )

      {

         

        if ( (AssociatedDevList[_nodeCounter].nodeRelation == CHILD_FFD_RX_IDLE) || (AssociatedDevList[_nodeCounter].nodeRelation == CHILD_FFD)

            || (AssociatedDevList[_nodeCounter].nodeRelation == PARENT))

        {

          HalLedSet ( HAL_LED_2, HAL_LED_MODE_TOGGLE );

          if ( AssociatedDevList[_nodeCounter].age > NWK_ROUTE_AGE_LIMIT )

          {

           

            //HalLedSet ( HAL_LED_2, HAL_LED_MODE_TOGGLE );

            AddrMgrEntry_t addrEntry;

            addrEntry.user = ADDRMGR_USER_DEFAULT;

            addrEntry.index = _nodeCounter;

           

            if ( AddrMgrEntryGet( &addrEntry ) )

            {

              req.extAddr = addrEntry.extAddr;

              NLME_LeaveReq(&req); //通过leave命令 清除 stale device相关条目;

              addrIndex = addrEntry.extAddr[0]; //将扩展地址最后一位无线发射做验证;

              //AssocRemove( addrEntry.extAddr);

             

               /*****

               对外进行广播以清除 活动节点上 丢失节点信息

              *****/

              Remove_DstAddr.endPoint = 10;

              Remove_DstAddr.addr.shortAddr = 0xfffc;

              Remove_DstAddr.addrMode = afAddr16Bit;

             

              if ( AF_DataRequest( &Remove_DstAddr, &GenericApp_epDesc,

                       GENERICAPP_CLUSTERID3,1,&addrIndex, 0,

                       0, AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )

              {

                // Successfully requested to be sent.

              }

            } 

          }

        } 

网络中的路由设备接收到该命令后,重复如上代码清除 stale device相关条目信息,对其他表的操作类似。





  • 1.设备丢失后 重新上电 关联表 会更新其短地址,很偶尔的出现一次同一个设备 sniffer的 link status 中显示两个短地址(原因未知);

    2.有时使用NLME_LeaveReq()会出现无效的情况,更换为AssocRemove()则没问题 (原因未知);

    3.对脱离网络的 终端设备相关条目删除 需要定时 的通报ED在网络中,可参考提供的链接进行尝试;