This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2530的adc差分输入

大家好  我想知道一个问题

就是adc差分输入   这个差分输入时能分辨多大的电压        1mv 或1v

急求 谢谢

  • 看你采用什么分辨率

    // AD参考电压配置
    #define ADC_SREF_VREF (0x00)
    #define ADC_SREF_AIN7 (0x01)
    #define ADC_SREF_AVDD (0x02)
    #define ADC_SREF_AIN6_AIN7 (0x03)

    // AD转换精度
    #define ADC_CONVERT_7BIT (0x00)
    #define ADC_CONVERT_9BIT (0x10)
    #define ADC_CONVERT_10BIT (0x20)
    #define ADC_CONVERT_12BIT (0x30)

    // AD转换通道
    #define ADC_CONVERT_CH0 (0x00)
    #define ADC_CONVERT_CH1 (0x01)
    #define ADC_CONVERT_CH2 (0x02)
    #define ADC_CONVERT_CH3 (0x03)
    #define ADC_CONVERT_CH4 (0x04)
    #define ADC_CONVERT_CH5 (0x05)
    #define ADC_CONVERT_CH6 (0x06)
    #define ADC_CONVERT_CH7 (0x07)
    // AD转换差分输入信号
    #define ADC_CONVERT_CH0_CH1 (0x08)
    #define ADC_CONVERT_CH2_CH3 (0x09)
    #define ADC_CONVERT_CH4_CH5 (0x0A)
    #define ADC_CONVERT_CH6_CH7 (0x0B)
    // AD转换其它信号
    #define ADC_CONVERT_GND (0x0C)
    #define ADC_CONVERT_VREF (0x0D)
    #define ADC_CONVERT_TEMP (0x0E)
    #define ADC_CONVERT_VDD_3 (0x0F)

  • 恩 谢谢你

    这个差分输入精度我可以理解为   比如说3.3v的电压     我选12位   那就是3.3v/2048   这样对吗?