Other Parts Discussed in Thread: CC2538
在使用串口中断,读取FIFO数据时,碰到以下问题:中断里清除中断源后,退出中断后,又再次进入中断。
swru325a CC2538™ Peripheral Driver Library有如下描述:
“ Because there is a write buffer in the Cortex-M3 processor, it may take several clock cycles
before the interrupt source is actually cleared. ”
问题一:为什么我放了几百条nop指令,还是不够长,还是没有成功清除清除中断源,就退出中断了。然后反复的触发中断。
问题二:放了一条:UARTCharGetNonBlocking(),就成功清除中断源了。执行UARTCharGetNonBlocking()需要多长时间?
问题三:smartRF06+2538 硬件仿真时,设置两个断点,如何查看两个断点之间的执行时间?