据我目前的理解,一个zigbee节点如果需要加入一个协调器的网络的话,需要2个参数,一个是相同的PANID,一个是相同的信道;2个参数相同的话,终端或者路由器节点就会自动加入该协调器的网络;
我的疑问:
1)我看ZHA协议栈里面的sampleswitch和samplelight的panID都是设置成0xffff,就是会变化的,那么终端的工程(目前我用switch的协调器工程,light的终端工程)是如何获取协调器的panid的呢?如何设置本身的panid呢?
2)如果所有zigbee网络都是这2个参数来组网的话,那么我是否可以认为:zigbee 2.3的协议栈,zigbee2.5.1a的协议栈,ZHA协议栈,ZLL协议栈,zigbee3.0协议栈只要设置好参数,都是可以组网并互相收发数据的?他们的不一样的地方只是本身的Profile不一样而已,对吗?如果我要和市面上的标准zigbee ZHA产品组网的话,我用zigbee2.5.1a的协议栈都是可以组网的(市面上产品作为终端,我的zigbee2.5.1a的协议栈作为协调器),对吗?