我修改了路由节点的一些信息,现在发送消息时设置了AF_SKIP_ROUTING,并把 AF_DEFAULT_RADIUS设置成了1,同时关闭了路由节点的link status,目的是为了使路由节点直接和协调器通讯,但是当路由节点数很多的时候,比如100的时候,会出错,开始节点和协调器之间通讯正常,2个小时后,网络就崩溃了,网络里会出现许多的panid,节点全部掉线,路由器的dest address也不是0x0000了
请问这个是因为我修改过后导致的吗?
zstack mesh协议栈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我修改了路由节点的一些信息,现在发送消息时设置了AF_SKIP_ROUTING,并把 AF_DEFAULT_RADIUS设置成了1,同时关闭了路由节点的link status,目的是为了使路由节点直接和协调器通讯,但是当路由节点数很多的时候,比如100的时候,会出错,开始节点和协调器之间通讯正常,2个小时后,网络就崩溃了,网络里会出现许多的panid,节点全部掉线,路由器的dest address也不是0x0000了
请问这个是因为我修改过后导致的吗?
zstack mesh协议栈
谢谢Viki,终于有人回了,好激动。
协调器和路由节点都使能了NV,但是通过抓包来看,在运行过程中,协调器的panid竟然改变了,这些抓包我不懂啥意思,希望Viki以及各位懂的朋友帮我看看这个可能是什么原因,谢谢