Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530
实验室做的项目,四个zigbee节点组成一个网状网络,要求同时上电组网时间<5s,发送指令的时间延迟(即同步性)<800μs,
而为现在用官方z-stack协议栈做出来时间延迟在10~20ms之间,组网时间不稳定,在5s左右。
考虑到官方zigbee协议可以几百个节点组网,而我只需要四个节点,且MAC地址、PAN ID等都可以提前写好,
因此我导师要求我对协议栈进行裁剪优化,去掉不必要的功能,只保留一些必要功能如CSMA-CA、信道选择、多跳等
学了一段时间的zigbee只停留在应用层,底层修改真的太太太难了啊……
请问有没有人懂这个,能给指一下路或者提供技术指导吗,谢谢谢谢!