目前有个小型项目需要用到简单的协议,直接用了simpliciti协议,涉及到断电保存的问题,参考了这个wiki:processors.wiki.ti.com/.../SimpliciTI_FAQ connection after power cycle的例程,目前能拷贝到objptr的内容跟第一次连接的一样,但是没有建立连接,不知道为什么,下面是代码
代码段1,读取&保存objptr内容
uint8_t* nv_obj_read_nwk_cfg(void) { uint8_t byte[5] ; uint8_t *data=NULL ; uint16_t str_len ; int i ; EE_Sequential_Read(1,0x00,(char*)byte,4); if((byte[0] == 'S') && (byte[1] == 'M') && (byte[2] == 'P') && (byte[3] == 'L')) { //Read config ObjLen str_len=EE_Random_Read(1,0x05); //assign memory for data buf data = (uint8_t*)malloc(str_len*sizeof(uint8_t)); //Read ObjPtr from EEPROM EE_Sequential_Read(2,0x00,(char*)data,str_len); } for(i=0;i<29;i++) { UartSendByte(data[i]); } return data; } bool nv_obj_write_nwk_cfg(uint8_t **nwk_cfg, uint16_t len) { int i ; uint8_t *dat=NULL; printf("NVOBJ Store NWK Config:"); dat = (uint8_t*)malloc(len*sizeof(uint8_t)); memcpy(dat,(*nwk_cfg),len); if(!EE_Byte_Write(1,0x05,len)) { printf("failed\r\n"); return false ; } //**page write only support 16bit in a write cycle //**Do not use page write in case of the "roll over" situation for(i=0;i<len;i++) { if(!EE_Byte_Write(2,(0x00+i),dat[i])) { printf("failed\r\n"); return false ; } } free(dat); EE_Byte_Write(1,0x00,'S'); EE_Byte_Write(1,0x01,'M'); EE_Byte_Write(1,0x02,'P'); EE_Byte_Write(1,0x03,'L'); printf("success\r\n"); return true; }
代码段2 上电设置连接相关代码
void Set_Connection(void) { uint8_t *nwk_cfg_flash; uint8_t *data = NULL; int i; nwk_cfg_flash = nv_obj_read_nwk_cfg(); if(nwk_cfg_flash==NULL) { while(1) { if (SMPL_SUCCESS == SMPL_LinkListen(&sLinkID2)) break; LED_Toggle('G'); LED_Toggle('R'); } LED_OFF('G'); LED_OFF('R'); Buzzer(0); Store_Connection(); } else { nwk_cfg_ram.objPtr = &data ; nwk_cfg_ram.objLen = 0x1d ; if(SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_NVOBJ, IOCTL_ACT_GET, &nwk_cfg_ram) == SMPL_SUCCESS) { memcpy((*nwk_cfg_ram.objPtr), nwk_cfg_flash, nwk_cfg_ram.objLen); for(i=0;i<29;i++) { UartSendByte((*nwk_cfg_ram.objPtr)[i]); } } sLinkID2 = nv_obj_read_lnk_id(0); } } void Store_Connection(void) { if(SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_NVOBJ, IOCTL_ACT_GET, &nwk_cfg_ram) == SMPL_SUCCESS) { if(nv_obj_write_nwk_cfg(nwk_cfg_ram.objPtr,(char)nwk_cfg_ram.objLen) != true) { while(1); } nv_obj_write_lnk_id(0,sLinkID2); } } void Set_Connection(void) { uint8_t *nwk_cfg_flash; uint8_t *data = NULL; int i; nwk_cfg_flash = nv_obj_read_nwk_cfg(); if(nwk_cfg_flash==NULL) { while(1) { if (SMPL_SUCCESS == SMPL_LinkListen(&sLinkID2)) break; LED_Toggle('G'); LED_Toggle('R'); } LED_OFF('G'); LED_OFF('R'); Buzzer(0); Store_Connection(); } else { nwk_cfg_ram.objPtr = &data ; nwk_cfg_ram.objLen = 0x1d ; if(SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_NVOBJ, IOCTL_ACT_GET, &nwk_cfg_ram) == SMPL_SUCCESS) { memcpy((*nwk_cfg_ram.objPtr), nwk_cfg_flash, nwk_cfg_ram.objLen); for(i=0;i<29;i++) { UartSendByte((*nwk_cfg_ram.objPtr)[i]); } } sLinkID2 = nv_obj_read_lnk_id(0); } } void Store_Connection(void) { if(SMPL_Ioctl(IOCTL_OBJ_NVOBJ, IOCTL_ACT_GET, &nwk_cfg_ram) == SMPL_SUCCESS) { if(nv_obj_write_nwk_cfg(nwk_cfg_ram.objPtr,(char)nwk_cfg_ram.objLen) != true) { while(1); } nv_obj_write_lnk_id(0,sLinkID2); } }

这是工程,求解答,万分感谢