This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【求助】关于终端开启一直接收消息,但每过段时间会发送orphan notification消息(或者Beacon request)

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

如题,使用CC2530芯片,ZStack-CC2530-2.5.1a协议栈。为了减少Zigbee终端和协调器间的时延,将Zigbee终端设置为一直接受消息,即在f8w.Config.cfg中设置了-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE,其他不修改。然后在终端和协调器通信过程中,终端总是间隔一段时间和协调器失联。通过抓包发现,终端发送数据包给协调器并且受到该数据包的ACK后突然发出orphan notification包(偶尔是beacon request)。通过查询,我猜想是终端的poll机制(感觉又有点像这个网址:www.deyisupport.com/.../85924.aspx下的zgChildAgingEnable),即协调器在终端入网的时候会将终端的相关信息(zgEndDeviceTimeoutValue)加入至AssociateList中,然后在timeout减至0的时候将该终端加入至notMyChild的list中,然后终端会发送orphan notification数据包。不知道我理解有没有问题。

问题:我想终端和协调器一直保持通信,要如何设置。谢谢

  • 请问您现在为什么要终端和协调器一直保持通信?这样是和zigbee的初衷违背了呀

  • Zigbee具有良好的低功耗和组网功能,但目前我需要使用的只是Zigbee强大的组网能力,为了能够满足数据传输的时延要求,我设置了-DRFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE来满足从主控计算机-Coordinator-EndDevice之间的通信在300ms之内。

    对于原问题,我通过实验发现我的描述不准确,我发现在主控计算机不停的通过串口发心跳包给Coordinator,Coordinator再通过无线转发心跳数据包给EndDevice,然后EndDevice通过无线发心跳回复包给Coordinator,Coordinator再将该数据包通过串口发送给主控计算机。在该情况下,如果EndDevice再开启定时器不停的给Coordinator发ADC数据采集包,Coordinator再通过串口发送ADC数据采集包给主控计算机,那么就会频繁的出现orphan notification或者beacon,然后EndDevice再以孤儿的形式重新入网。

    (该情况下,

    Coordinator作用:

    1.通过串口接受主控计算机发来的心跳包,并将该心跳包通过广播发送给EndDevice;

    2.接受EndDevice的心跳回复包,并将该心跳回复包串口转发给主控计算机;

    3.接受EndDevice的ADC数据采集宝,并将该ADC数据采集包通过串口转发给主控计算机。

    EndDevice作用:

    1.接受Coordinator发来的心跳数据包,并回复心跳回复包给Coordinator;

    2.通过定时器,每几秒发送一次ADC采集数据包给Coordinator。

    但如果心跳包是Coordinator中通过定时器不停的发给EndDevice的哈,那么即便EndDevice开启定时器不停的给Coordinator发ADC数据采集包,Coordinator再通过串口发送ADC数据采集包给主控计算机。如果是这个情况,那么网络状态比较稳定。

    该情况下,

    Coordinator作用:

    1.开启定时器,每5s广播一个心跳包给所有EndDevice;

    2.接受EndDevice的心跳回复包,并将该心跳回复包串口转发给主控计算机;

    3.接受EndDevice的ADC数据采集宝,并将该ADC数据采集包通过串口转发给主控计算机。

    EndDevice作用:

    1.接受Coordinator发来的心跳数据包,并回复心跳回复包给Coordinator;

    2.通过定时器,每几秒发送一次ADC采集数据包给Coordinator。

    所以,是因为主控计算机和Coordinator频繁的串口通信导致的终端频繁成孤儿节点么?如果不是,那么为什么会出现第一种的情况