This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

数据重复回复

Coordinate轮询子节点,发现子节点会重复的发送数据,抓包里面可以看到,比如19,21.。。。。后面还有很多  这个是为什么呢

1120.psd
  • 请问能否详细说明下您的问题包括现在的软件设置及功能实现?

  • 一个中心节点和10个路由节点进行通信,所有节点都使能了NV,中心节点不断地对下面的子节点挨个轮询,子节点收到中心节点的数据后返回给中心节点一帧数据,结果发现有时候子节点收到中心节点的数据后,给中心节点返回了多次数据。我修改了一部分协议栈的数据:

    DEF_NWK_RADIUS          3 

    DEFAULT_ROUTE_REQUEST_RADIUS      3

    MAX_PASSIVE_ACK_CNT  5

    MAX_BCAST  15

    MAX_NEIGHBOR_ENTRIES    8

    NWK_MAX_DEVICE_LIST     10

    这些对结果应该没什么影响吧

  • 而且有的子节点无法和中心节点通讯的时候,其他路由器把协调器的消息转发给不能直接连接到协调器的节点,,但是节点并没有返回数据,,就导致通讯不可靠,,有时会收不到数据,,这个是什么原因