尊敬的TI大神:
我做了一个这样的实验,10个router和1个coord,都添加了nv_restord,采用many-to-one,源路径的的模式。router上线10分钟后重启,并清除nv_restord,让router重新连接zigbee网络;测试发现coord被连接1万次左右,router就再也连接不上zigbee网络了。
请问:Coord是不是有什么记录没有删除,导致router连接不上zigbee网路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的TI大神:
我做了一个这样的实验,10个router和1个coord,都添加了nv_restord,采用many-to-one,源路径的的模式。router上线10分钟后重启,并清除nv_restord,让router重新连接zigbee网络;测试发现coord被连接1万次左右,router就再也连接不上zigbee网络了。
请问:Coord是不是有什么记录没有删除,导致router连接不上zigbee网路
请问您是使用 zgWriteStartupOptions 函数来清除NV_RESTORE所保存的信息的?
我的路由器是这样清除的
void softRestBoard(void)
{
zgWriteStartupOptions( ZG_STARTUP_SET, ZCD_STARTOPT_DEFAULT_CONFIG_STATE|ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE ) ;
SystemResetSoft() ;
}