Other Parts Discussed in Thread: CC2538
使用CC2538+smartRF06+ Z-stack3.0原始demo,发现如下问题:设置断点时,有些地方设置不了如 :
bdb_requestTCStackVersion(),没办法在这个函数内部打断点。还有很多类似的地方。
其实类似的问题,在之前的HA +2538的组合也碰到。典型的:switch(a),不管a为何值,都跑到default去了(ps:每个case都有加break的)。
后来把编译优化设置为none或low时(默认high),以上问题解决。但是代码变得很大。
我不知道SDK在TI内部测试时,是否碰到以上问题,毕竟我用的是破解版的IAR(某宝购买)。
这个问题还是需要重视的,相信绝大多数公司用的是破解版的IAR;
如果取消编译优化,存储器又非常紧张。ZB3.0对存储器要求很高,TI方案就没有优势了。