Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2540, CC2564, MSP430FR2000, CC1310, AES-128, CC2530
智能云锁的关注正在持续升温,功耗和安全性成为选择设计方案的重要标准。在近期举办的在线直播培训中,TI 专家团队一同畅聊智能云锁中的蓝牙、Sub-1G 等关键无线连接技术,是如何实现无钥匙安全开锁的。
【培训资料下载】
【精选问答】
1. 请问智能锁长时间运行,低功耗是怎样解决呢?
答:对于智能锁的低功耗而言只要是指系统级的低功耗,包含电源模块,无线模块,马达驱动。对于电源模块来说TI有一个专门针对智能锁电源方案的介绍,具体可以参考www.ti.com/.../slyy107.pdf ,针对无线模块来说除了芯片本身的收发电流,休眠电流低以外,还需要软件配合,比方说带有电源管理模块的TI RTOS,稳定的协议栈等等。
2. 目前智能云锁主要的通讯方式是什么?
答:不同的应用场景会用到不同的无线技术,家用锁直接通过手机控制的用BLE,家用锁需要跟其他的Zigbee智能家居进行联动的使用Zigbee, 在酒店环境下用网关对几十把门锁进行集中控制的使用Sub-1GHz的,只是为了获取某个门锁历史开锁记录的也可以使用Wi-Fi,定期上传。
3. 智能锁能否通过WIFI直连路由器,并且做到低功耗?
答:当然可以, TI 新一代WiFi CC322X系列最主要的特点就是低功耗和安全, 低功耗方面支持,有两种模式,一种是保持连接方式,一种叫间接连接。保持连接模式,取决于路由器beacon间隔,Wi-Fi进入LPDS状态,135uA, 100ms beacon间隔下,大概在1mA平均电流。
4. 智能锁的开锁过程多久?每一次的动作电流多大?
答:看具体使用的无线技术有关,如果是蓝牙相关的可以了解TI参考设计http://www.ti.com/tool/TIDA-00757
5. 智能云锁需要一直联网吗?如何解决联网的安全问题?
答:TI从多个方面考虑低功耗,从芯片本身自带的128bit unique ID, 代码的安全,到WPA2 enterprise,到端到端的TLS/SSL。
6. 目前Zigbee 、蓝牙5.0是否可以做到远程开锁(也就是远程开锁,锁功耗是否可以控制好)?
答:Zigbee和蓝牙需要做远程开锁的话,都需要借助网关来实现,这个网关可能是Zigbee+WiFi/Ethernet,或者BLE+WiFi/Ethernet
7. 如果云端能开锁,也就是锁的接收射频一直要打开或间断打开,这样功耗会很大,锁电池能支持多久,TI的方案是否有考虑这些?
答:非常好的问题,既要低功耗,又要可以接收数据确实是挑战,不同的技术都有不同的实现方式,比方说Zigbee是通过主动查询的方式,查询网关是否有下行数据,如果没有数据立即休眠。
8. 针对智能锁的安全性,TI有什么措施吗?
答:具体可以了解TI安全措施的相关信息, http://www.ti.com/processors/embedded-processors/security.html
9. TI会推出内部flash为256k字节或者更大的M3内核蓝牙芯片?目前CC2640, CC2640R2F的128k字节有点少。
答:可以认为R2就是256K版本,内部除了128Kflash,还有110K ROM, TI把部分协议栈和TI-RTOS,驱动都已放到了ROM里,用户实际应用代码约80~K, 当然后续新一代AGAMA将支持350多Kflash, 80Kram,可进一步关注。
10. 之前用过CC2540开发过项目,后来因为这个片子和国产的好多安卓手机蓝牙通讯不兼容有问题,就放弃了。请问TI目前有对国产安卓手机蓝牙支持比较好的双模蓝牙芯片吗?
答:兼容性不是单方面的, TI芯片和SDK都会通过蓝牙联盟认证. 一些不兼容问题确实存在,请确保使用最新的SDK,另外,针对您对兼容性的考量.可考虑双模芯片CC2564系列。
11. SimpleLink开发平台相对其他类似的物联网平台有哪些优越性?
答:是一个生态,包含统一的开发平台,统一的驱动,统一的用户使用体验, 100% 代码跨平台使用,属一种通百种,客户开发投入小
12. 加密方式的密钥是不是除了服务器知道以外,内部人员也会知道呢,会不会有双重密码保护,会不会有各种加密方式联合使用,数字签名,数字证书,WIFI芯片,口令或者U盾之内的辅助,怎样才能做到加密方式最安全呢?
答:私钥内部人员也不知道的,存在芯片里面,任何人都拿不出来,即便是开发人员也不行。这是TI的做法,安全性杠杠滴。
13. CC2640R2F的SensorContoler部分,对于应用中需要3路UART的应用,不能满足(只支持2路),使用IO模拟UART的方式基于TI-rtos无法满足要求,有解决办法没?CC2642支持3路UART,CC2642什么时间能够使用?
答:3路串口的软件暂时没有. 是否可考虑使用支持更多UART的MSP432搭配CC2640,或者考虑使用MSP430FR2000 25美分的低成本MCU来扩展一路串口。
14. CC13xx的协议栈 也是半开源的?
答:15.4-Stack,一部分底层的是library,大部分都是源代码方式提供。
15. TI的15.4有哪些频点,是否是直接就可以通过单芯片完成协议的解码呢?
答:目前支持433,868,915,可以的单个CC1310就可以。
16. 15.4私有协议在安全方面有优势吗?有没有描述15.4的安全问题的文档吗?
答:采用AES-128加密算法,以及防止重传播放的framecounter技术
17. TI目前有没有集成WiFI和BLE的SoC呢?
答:目前没有。但是TI有两个芯片的参考设计,具体可以参考http://www.ti.com/lit/ug/tidua62b/tidua62b.pdf
18. CC2640提供的SDK最多可以和几个设备连接啊?低功耗模式下最小的连接时间是多少?
答:最多可以实现7 - 8个连接, 最小连接间隔可以到7.5ms
19 . TI有支持BLE5.0的产品吗,Zigbee 3.0可以用于CC2530吗?
答:CC2640R2F支持BLE5.0,CC2530可以支持Zigbee 3.0
20. 新一代WiFi CC322X系列有什么特点?最低功耗是多少?
答:低功耗和安全是主要特点,还有其他6个特性,后续关注TI官网和deyisupport. 比如IPV6, HOMEKIT, 1AP带4Station。最低功耗可以到4.5uA,但具体还是需要根据不同的模式。
【网络直播】智能云锁哪家强?TI 方案来帮忙!
1.16 周二 上午 10:00 - 11:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
看直播,赢精美好礼
预报名参与奖(45名)
小米手环2、Knight骑士保温杯、罗技无线鼠标(m185)、低功耗蓝牙开发权威指南
优秀提问奖(45名)
小米路由器、小米手环2、Knight骑士保温杯、罗技无线鼠标(m185)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||