大家好,
我们这边用 2530串口0 和 wifi模块 通信,用的是DMA模式,串口1与另一个设备通信,用的中断模式。协议栈是2.5.1a。
使用过程中 偶现 2530 串口0发送数据,wifi可以接收到,但是2530接收不到wifi模块串口发送的数据。串口助手可以读到wifi模块发送出的数据。
目前多数设备都会出现这个现象,部分比较严重,问题出现后过一段时间(几分钟) 可能 会自己恢复,或者手动复位2530或AP模块、整体复位后恢复。
刚上电时数据量可能比较大,未出问题。出现问题时,串口通信数据量不大。推测跟数据量关系不大。
请问大家是否有遇见类似情况?推测是哪部分的问题?我该去怎么调试问题?谢谢!