This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZigBee不同厂商之间设备的互联互通问题?



现在又一个问题,即使两家厂商都采用标准的ZigBee协议开发产品,但是应用层有个端口的概念,如何两家厂商使用不同的端口开发产品,那么也不能互联互通啊,这怎么解释只要按照标准开发,就能互联互通这个问题呢?

  • ZigBee技术从底层PHY、MAC、到网络层以及应用层,都有详细的规范标准。这也使得ZigBee技术具有天生的互通互联互操作性。ZigBee认证可以使得ZigBee产品间的互通互联得到进一步的保证。

    另外之前的协议中,ZigBee联盟规定了 默认TCLK 并通过TCLK 来加密 分发 network key。这个也是为了产品之间互联互通。现在zigbee 3.0里面,使用Install Code的方式来产生TCLK,这个方式比之前的方式安全了很多,简单来说每个设备都会有一个唯一的TCLK。


  • Zigbee协议里面规定,ZDO层相关的功能必须需要实现,而且规定在Endpoint=0上面实现。

    而在ZDO里面,有个功能就是获取其他设备的Endpoint描述符,这样就可以知道别的设备工作在多少endpoint了。

  • 恩恩, 你能给我说一下这个API么,我没有找到,谢谢!

  • 你好,我用

    afStatus_t ZDP_SimpleDescReq( zAddrType_t *dstAddr, uint16 nwkAddr,
    byte endPoint, byte SecurityEnable ),请求获取终端的简单描述符,但是终端没有响应, 这是不是终端没开放这个功能呢?

  • 请问这个问题解决了吗?我现在也遇到这个问题,我终端和协调器使用的是不同厂商的使用无线透传时,没法进行组网