使用了ZHA1.22a协议栈,系统中有一个协调器(cc2530),十二个终端节点(cc2630),系统在上电后运行正常,但是运行一晚过后发现,其他有两个设备无法进行控制,通过抓包来看,数据请求包Data request正常,但是一个终端节点发送数据给另一个终端节点时,数据发送到了协调器0x0000地址,但是协调器0x0000地址没有转发这条数据到我们要接收的终端节点地址上。如果重新上电要接收的那个终端节点,它重新加入网络后,数据就能正常发送至它,但是运行一段时间后,又不行了。请问,ZHA1.22a协议栈中,协调器是不是存在终端节点正常上传Data request请求,他又不能识别这个设备存在网络中,所以他无法发送数据?