Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530
大家好!
目前了解到的是路由设备发送数据到协调器,只要是协调器在路由设备的邻居表中,且link cost不为0那么次数据就会优先选择通过邻居表发送,而不是路由表。
那么现在协调器用了CC2530+CC2591来增强了信号,那么不是会出现协调器的信号可以到达路由,但是路由的信号到达不了协调器的情况吗,那么每个15s发送的link status就会产生协调器的这个包可以送到路由那边,但路由的送不过来。路由就会认为协调器在附近于是发送数据每次就会先选下按邻居表发,但发不到之后才路由请求的情况吗。这种情况大家有什么好的处理建议吗。
还有一个附加问题,路径期满之后,如果重新发送的路径是按这条路径那么是会重新发起路由请求还是直接激活这条路径,并且期满值重置?