Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK
大家好,
我现在正在学习z-stack的相关内容,使用的是cc2538的器件以及相应的开发设备EM。软件用的是z-stack3.0的版本。我现在想在genericapp上头模拟传递信号的内容。刚开始想从最简单的内容开始,所以就先模拟传递command on/off这个指令到另一个点上。
我用两个软件分别写的发送信号和接受信号的内容(几个例子好像都是这样做的),然后在发射端发送
zcl_SendCommand( GENERICAPP_ENDPOINT, &RemoteLightOnDst, ZCL_CLUSTER_ID_GEN_ON_OFF, COMMAND_ON, TRUE, ZCL_FRAME_CLIENT_SERVER_DIR, FALSE, 0, bdb_getZCLFrameCounter(), 0, NULL );
然后在接收端些call back函数。
然后我做实验的时候用Ubiqua进行包分析,发现On/off 的response 显示unsupported cluster command,然后status code显示[0x81]。
我把接收方烧成samplelight的code的话,就可以正常接收也显示success,也能点亮LED。
我想问一下这个问题怎么解决,cluster是在什么地方定义的?
祝好
王霰