使用CC2538做为路由器或者协调器,不考虑连接其他路由器的情况下,单个CC2538最大能连接的终端个数是多少?
我使用的是zstack home 1.2.2a,协议栈中NWK_MAX_DEVICE_LIST的变量是控制子节点的个数的(包括协调器和路由器),默认值为20,CC2538可以将这个值修改到100以上,是否说明一个CC2538模块可以连接100个终端节点,如果这样的话,对网络是否影响?
我的应用是想部署超过400+个终端节点,所有节点部署在400平方米的范围内,4个路由器就可以对整个区域进行覆盖,使用CC2530做是路由器,每个路由器能连接终端节点数量太少,如果换成CC2538是否可以极大的增加每个路由器下连接的终端数量,整个网络也能正常运行?
所有终端节点5分钟发送一次数据给协调器,路由器只做中继,已经做到可以让不同的节点发送数据的时间点不一样,也就是每个终端有自己的发送窗口,这样做是为了避免短时间大量数据的同时发送。