This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

zigbee 3.0协调器,会阻止非zigbee 3.0的ZHA设备入网



协调器在启动的时候调用了bdb_StartCommissioning(BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_FORMATION); 我使用NLME_PermitJoiningRequest()控制设备加入网络, ZHA的设备加入后几秒钟会自动离开, 而3.0的设备不会, 协调器这里应该要注意什么, 请TI回应一下

提出一个bug, 在使用reporting功能的时候, 程序会在运行一段时间后死机, 经调试发现问题出现在函数bdb_RepReport()中, 调用zcl_SendReportCmd()的参数dstAddr如果模式使用AddrNotPresent会出问题, 如果使用Addr16Bit就不会, 目前已经自己查询绑定表更改代码完成, 希望TI发布下一版本时bug能修复