Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
各位TI的技术工程师,大家好!
我现在在使用CC2530F256来开发程序,现在遇到一个问题就是当我的CC2530协调器只要连接超过2个终端,就会出现当调用AF_DataRequest()发送数据到终端时,返回afStatus_MEM_FAIL(0x10)错误,无法发送数据到终端。当只连接2个或一个终端时,数据发送是正常没有任何问题。
我工程里的协议栈是:ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0协议栈
请各位大师帮忙一下,我已经处理了很长时间一直都无法解决问题。。谢谢。。