Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK-ARCHIVE
Hi,
使用CC2630F128RGZR(7X7)做Zigbee的节点,调试时遇到一些问题,请帮忙给些建议,谢谢!
当供电电压达到3.3V,射频无法发出,无法组网,当手接触到PCB Trace天线,射频就可以发出。
当供电电压为3V时,射频可以发出。
测试TI的CC2630EVM不存在此问题。
PS: PCB板尺寸较小,而且是2层板。
线路图如下
请帮忙看看可能是哪里有问题,如何改善?谢谢!