This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX限制问题, 设备退出网络后资源没有释放

上一次提问, zstack3.0设备无法添加超过40个, 回复可以修改ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX, 我尝试简单修改引入了新的bug, 我也有新的想法还没有尝试; 这里请教的不是这些bug, 发现了一个更严重的bug

ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX我使用的是默认值40个,  设备也成功添加了40个到网络中, 测试了2天很稳定, 没有异常; 今天我通过协调器删除了一个设备, 调用的是ZDP_MgmtLeaveReq(), 设备被成功删除, 但是新的设备也不能添加到这个网络; 我又将网络中的设备删除到只剩1个, 新的设备同样无法加入这个网络, 和添加第41个设备同一个现象

ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX给我的感觉并不是限制网络中3.0的设备数量, 而是这个网络累计添加的zigbee3.0设备数量; 是不是有些信息需要我们手动删除