This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Mesh1.0.0及以下的ZStack版本中终端掉线一直beacon request的问题解决方法

Hello All.

一年多没有写代码了,最近又收到了TI推送的这个问题,标题所说的这个beacon request的问题,貌似在我漫长的ZigBee编程过程中,有的同学遇到过,有的同学表示从来没遇到过这个问题,我仔细想了想,无非两种原因,一种是ti zstack本身就存在这个bug,当然,相比之下我觉得另一种可能更大,也许在不经意之间我们自己创造了一个这样的bug。

总之,我的项目中,遇到了。

我重新描述一遍:15年做智能家居的时候,发现一个问题:终端节点掉线后rejoin的时候,一直发beacon,无法加入协调器,有时候需要打开网络加入权限才能正常加入,但有时候又不需要,如果重启终端,又可以正常加入。但是过一段时间掉线后又会出现这种情况。

后来尝试过多种方法解决,还是未能见效,有人说Mesh1.0.0里面不存在这个问题,但是,我确实遇到了。

终于在去年,我摸着石头过河,暂时解决了这个问题,目前过了1年了,还未遇到过掉线后一直beacon request的情况了。

具体心路历程,大家可以访问iot.lh1992.cn/archives/992